结果:找到"语音芯片 语音ic 声音提示ic",相关内容1000条
  • N9300语音芯片声音提示ic在广告灯箱上的应用方案
  • 灯箱广告,也就是我们经常说的“灯箱海报”或“夜明宣传画”。国外称之为“半永久”街头艺术。通过自然光(白天)、辅助光(夜晚)两种形式,向户外的人们、远距离的人们传达信息。广告作品的远视效果强烈,极利于现代社会的快节奏、高效率、来去匆忙的人们在远距离刻意关注。然而随着各种广告媒介的发展,像视频广告,语音广告等广告形式的出现,无声化海报这种广告方式是越来越容易被受众所忽略掉。因此,广告灯箱厂商本着创新的精神,与九芯电子语音芯片厂家合作,推出N9300语音芯片在广告灯箱上的应用,实现语音播放广告内容!置入N9300语音芯片的广告灯箱可以利用微波感应技术,能够探测到行人,当行人靠近一定的距离时,可以播...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-26 13:25:00
  • 语音计数摸高器声音提示ic选型!
  • 科学家研究表明:儿童每天进行摸高弹跳训练,不仅有助于大脑发育,减少学习疲劳感,降低手机依赖度保持视力,更可以达到帮助儿童成长的目的。儿童摸高神器可以充分锻炼小朋友的大腿肌肉和韧带强度,增强协调性,经常全面锻炼,对身心发展是有益处的,可以调节人的心理,使人精力充沛,起到强健体魄,陶冶情操,锻炼意志的作用。其中语音计数摸高器很受广大的家长喜爱,因为它随处可装,一贴即用,跳的时候还有语音加油鼓励,趣味又好玩。每天跳一跳,小朋友的个子更高,并且可以激发孩子的挑战欲和成就感。而这个儿童摸高神器可以语音播放计数是置入了NV080C语音芯片,NV080C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-16 16:27:00
  • N9305语音芯片在共享充电桩的应用!
  • 由于全球各国“碳中和”计划的逐步进行中,全球电动汽车的普及度持续提升带动着电动汽车充电桩的需求不断增加。根据IEA的披露数据显示,从2017~2020年,全球纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的产销量呈持续上涨趋势。虽然目前汽车市场上电动汽车销量占比较低,但过去四年间的增长率一直维持高位。而中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障,充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新,提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。带有语音提示功能的智能充电桩可以语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 播放 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-04 17:02:00
  • 语音芯片助力剃须刀智能语音化!
  • 随着人民生活水平的不断提高,各类小家电产品也走进了寻常百姓的生活中,中国作为新兴市场不断吸引生产企业推出符合中国消费者习惯的小家电-电动剃须刀。各级家电销售渠道在中国进一步扩张、渗透,假日经济蓬勃增长,对带动剃须刀市场快速发展起到了非常积极的作用。生产企业携手渠道商共同推出促销活动,使电动剃须刀市场呈现爆发式增长。电动剃须刀在使用前不需要涂抹剃须膏,随时随地进行清洁就可以,不受时间地点限制,不需要照镜子就能够清洁干净,还能避免划伤危害。而且还能随身携带,体型小巧,特别适合忙碌的上班族。市面上还有的剃须刀它的功能非常全面,就连带修理鬓角和胡须,剃头发的多功能。每次使用过后也不需要马上清洗,只要...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-09 15:21:00
  • 汽车右转弯报警器为什么可以语音播放?
  • 由于混凝土运输车辆体型庞大,在右转弯时后视镜会出现瞬间盲点,这时是最容易出事故的时候。事实上,很多与大型运输车辆有关的重大伤亡事故,都是在车辆右转时与骑自行车或电动车直行的人相撞并造成碾压。随着国家车辆安全行驶新法规的实施,整车总质量大于或等于12吨的货车需要安装右转弯提示音装置。如果大型货车安装了这样的交通安全语音提示装置,在车辆左右转弯、行驶时发出语音提示,提醒驾驶员集中精力,谨慎驾驶,安全驾驶,市民出行时又多了一声安全的提醒,从而避免或减少事故的发生。最终为行人带来安全,为运输企业减少不必要的损失。右转弯提示报警器一般采用MCU控制语音芯片的方式——九芯电子NVG040W语音芯片;九芯...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-07 15:18:00
  • 语音芯片理疗仪声音ic选型推荐!
  • 理疗仪是物理治疗仪器的简称,是将物理因子作用于人体,使之产生好转的设备,适用于家庭、办公室等场所。应用最广泛的理疗设备应该是热疗仪器。热疗的直接结果就是引起人体局部组织的血管扩张,使血流量得到加强,打通淤塞的毛细血管,增加对人体组织的血液灌注量。这类仪器的疗效与人体在血液循环改善的条件下,促进了组织细胞的新陈代谢有直接关系。所以血液循环的改善程度与疗效直接对应。然而很多客户在使用理疗仪时,不清楚功能模式,不能够更好地使用,于是很多理疗仪厂家都加入了九芯电子NV020C语音芯片实现语音提醒功能,如开机时可以语音播放引导使用以及使用过程中的注意事项!NV020C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-03 15:34:00
  • 除螨仪语音播放芯片选型!
  • 由于人们对品质生活水平的提高,除螨仪成了家庭必不可少的现代环保小家电,这款小家电给我们温暖的家带来清新干净的环境,让人感觉非常温馨。除螨仪(又名除螨机)市面上一般的除螨仪都是采用的拍打+吸尘+紫外线功能进行除螨杀菌,部分带有热风效果。其中最重要的功能,也就是除螨的关键是拍打功能。拍打不能回避振幅,也就是振动力度的问题。破坏螨虫腿部的抓力,需要选择一款强力有效的除螨仪。并且螨虫对人体造成伤害不仅仅依靠它本身,还有螨虫尸体、排泄物等,单纯地将螨虫杀死是不能叫做除螨仪的。还需要把螨虫和过敏源吸出清理掉。而很多客户在使用除螨仪时,不清楚功能模式,不能够很好地除螨,于是很多除螨仪厂家都加入了九芯电子N...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-02 16:00:00
  • 语音芯片声音ic在自动洗车机上的应用!
  • 随着中国经济的飞速发展,汽车越来越多地进入了家庭,汽车的快速增加与人们生活节奏的日益加快,使得全自动洗车机越来越受到广大车主的青睐。然而很多人在使用自动洗车机时,会遇到“要先做什么,怎么做”等问题,因此很多洗车机厂商都在自动洗车机上加入了语音提醒功能,当感应到客户开车进来时,可以语音提醒客户操作,帮助客户使用的更方便!而自动洗车机实现语音提醒功能的核心是加入了语音芯片,NV080H语音芯片是九芯电子推出的一款为4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。四种复位条件:低压复位/上电复位/...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-01 15:54:00
  • 语音芯片在外卖接单打印机上的应用
  • 随着大城市工作节奏的加快,用户用餐习惯的改变和餐饮企业的互联网化,人们更加注重享受生活,外卖消费逐渐成为一种大众需求,强需求催发了互联网外卖市场的发展。美团、饿了吗近年来的外卖补贴政策,已经促使一部分用户养成了手机订餐的习惯。加入外卖团购的商家也如雨后春笋般增长,专为外卖团购量身定制的外卖打印机也随之诞生。随着餐饮系统、外卖平台的普及,外卖商家建立自己的接单平台越来越便利。外卖打印机也将迎来一个崭新的发展机遇。为了防止漏订单,很多外卖接单打印机厂家都会在打印机上加入语音提醒功能,只要来单了,就可以播放“美团/饿了么外卖来订单了,请及时处理哦!”。语音提示外卖订单,适合个体户经营的各类小餐馆,...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 离线 ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-23 14:47:00
  • OTP语音芯片和语音芯片掩膜MASK的区别!
  • 什么是OTP语音芯片?OTP(OneTimeProgramable)是MCU的一种存储器类型,意思是一次性可编程:程序烧入IC后,将不可再次更改,因此OTP语音芯片也叫一次性烧录(编程/擦写)的语音IC。从OTP定义上来看,它是只能一次性烧录的语音芯片,同时大家都知道OTP没有最小数量的限制,只要客户提供声音,OTP语音芯片九芯电子公司把声音处理和编程后通过烧录工具烧入OTP芯片中,这种方式是最常见的OTP烧录方式。九芯电子NV020C语音芯片OTP一次性烧录语音ic掩膜语音芯片和OTP语音芯片两者最大区别就在于价格和数量:量很大一般选掩膜,量小就选OTP了,同时OTP交期更短来进行选择;O...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-04 17:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: